text.skipToContent text.skipToNavigation
...

Percorso di navigazione

SequenceManager

Connected Enterprise™

Descrizione prodotto

SequenceManager

SequenceManager™ offre il sequenziamento batch nella famiglia di controllori Logix aggiungendo potenti funzionalità in prossimità del processo e aprendo nuove possibilità per skid, sistemi fuori rete e controllo singolo. SequenceManager consente di configurare le operazioni in Studio 5000 Logix Designer®, eseguire sequenze in FactoryTalk® View SE e acquisire e visualizzare i risultati del batch. SequenceManager gestisce i programmi PhaseManager™ all’interno di un controllore Logix in una sequenza ordinata in modo da implementare attività orientate ai processi per operazioni unitarie o operazioni multiple indipendenti. Utilizzando la metodologia ISA-88 standard, SequenceManager offre potenti e flessibili funzionalità di sequenziamento che consentono il controllo ottimale dei processi sequenziali. SequenceManager si integra nel sistema di punta di gestione dei batch di Rockwell Automation, FactoryTalk Batch, per fornire un portafoglio realmente modulabile per applicazioni batch. Con SequenceManager, è possibile fornire un’esecuzione di sequenze rapida e affidabile riducendo i costi di infrastruttura per le unità indipendenti e funzionalità di sistema complete basate su skid.

SequenceManager Event Client trasferisce i dati degli eventi generati dall’esecuzione di sequenze dal controller Logix a un database storico per la creazione di report e analisi.

  • Include assistenza per Studio 5000
  • RSLogix
  • View Studio e include l'accesso alle Attivazioni temporanee