text.skipToContent text.skipToNavigation

トピックパス

SequenceManager

Connected Enterprise™

製品の説明

SequenceManager

SequenceManager™は、プロセスのさらに詳しい情報を把握する強力な機能を追加し、スキッド、ネットワークシステム以外の単一ユニット制御の新しい可能性を開くことで、ファミリーのコントローラのバッチシーケンス処理を提供します。SequenceManagerを使用すると、Studio 5000 Logix Designer®での動作の構成、FactoryTalk® View SEでのシーケンスの実行、バッチ結果の取得および表示を行なうことができます。SequenceManagerはLogixベースのコントローラ内のPhaseManager™プログラムに、順番に指示を出し、単一ユニットまたは複数の独立ユニット運用にプロセス指向のタスクを実装します。業界標準ISA-88の方法を使用したSequenceManagerでは、シーケンシャルプロセスの最適な制御を可能にする強力で柔軟なシーケンス処理機能が有効になります。SequenceManagerはロックウェル・オートメーションの主力バッチ管理システムであるFactoryTalk Batchに統合され、バッチアプリケーション用に真にスケーラブルなポートフォリオを提供します。SequenceManagerを使用すると、スタンドアロンユニットと完全なスキッドベースのシステム機能のためのインフラコストを削減しながら高速で信頼できるシーケンス実行を実現できます。

SequenceManager Event Clienttransfersは、シーケンスの実行によって生成されたイベントデータをLogixcontrollerから履歴データベースに転送し、レポートおよび分析を行います。

  • Studio 5000のサポートを含む
  • RSLogix
  • Studioを表示(一時的なアクティベーションへのアクセスを含む)