text.skipToContent text.skipToNavigation

面包屑导航

Connected Components Workbench™

The Connected Enterprise™®

产品描述

Connected Components Workbench™

利用 Connected Components Workbench™ 软件为多个行业简化独立机器开发。作为 Integrated Architecture® 系统的一部分,我们的 Connected Components Workbench 软件可提供设备配置、控制器编程以及与人机界面 (HMI) 编辑器的集成。该软件有助于减少初始机器开发时间和成本。

Connected Components Workbench™ Standard Edition 软件:Rockwell Automation® Micro 控制系统的通用、易于使用的配置和编程工具。包括 Micro800™ Simulator 的演示版,不需要激活。包含标准技术支持。下载免费的标准版

Connected Components Workbench™ Developer Edition 软件:标准以及其他功能,包括完整版本的 Micro800™ Simulator 和 Archive Manager,以及丰富的 Micro800™ 控制器编程功能,可以提供增强的用户体验。需要激活。包含标准技术支持,并提供全天候支持选项。

  • 包括 Studio 5000 支持
  • RSLogix
  • View Studio 并包括临时激活访问权限