text.skipToContent text.skipToNavigation

面包屑导航

FactoryTalk® Batch

The Connected Enterprise™®

产品描述

FactoryTalk® Batch

FactoryTalk Batch 允许您在整个过程中应用一个控制和信息系统,从而提高产量和产品质量,节省能源和原材料,并且减少过程变化和人工干预。通过支持灵活的生产能力和标准化的公司规程,同时加快产品和工艺开发,它可用于开发现代的批次控制策略。

最终结果 – 您的设备得到更好的利用,产品质量得到改善,更好地满足对可见性和可操作数据的访问需求,并且降低成本。

FactoryTalk Batch 服务器是 FactoryTalk Batch 组件,用于控制和协调系统信息、阶段和配方。FactoryTalk Batch Server 可与过程连接的设备和第三方软件包集成。

FactoryTalk Batch View 提供了一个现代化、直观的门户,可进入全面的批处理解决方案以实现有效的操作。FactoryTalk Batch View 利用自身的网站服务器和 HTML5 技术,可以通过标准 Web 浏览器技术为 FactoryTalk Batch 提供本地连接。

  • 包括 Studio 5000 支持
  • RSLogix
  • View Studio 并包括临时激活访问权限