text.skipToContent text.skipToNavigation

추적성

저희 시스템은 4월 18일(토) 오후 8시(CDT)부터 4월 19일(일) 오전 8시(CDT)까지 계획된 유지보수 작업을 진행할 예정입니다.
이 기간 동안 기다려 주셔서 감사합니다.

Compute Module Linux Red Hat Support and Maintenance Contract

Connected Enterprise™

제품 설명

Compute Module Linux Red Hat Support and Maintenance Contract

ControlLogix Compute module with Red Hat operating system is purchased via SAP. In order to work with the module, users need to purchase also the Support and Maintenance contract here, enabling the access to updates and support for the module.

  • Studio 5000에 대한 지원 포함
  • RSLogix
  • View Studio 및 임시 활성화에 대한 액세스 포함