text.skipToContent text.skipToNavigation

추적성

저희 시스템은 4월 18일(토) 오후 8시(CDT)부터 4월 19일(일) 오전 8시(CDT)까지 계획된 유지보수 작업을 진행할 예정입니다.
이 기간 동안 기다려 주셔서 감사합니다.

FactoryTalk Analytics LogixAI

Connected Enterprise™

제품 설명

FactoryTalk Analytics LogixAI

Rockwell Automation은 고객을 위한 최고 수준의 서비스를 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이 자재는 현재 리드 시간이 길어지고 있어 당사는 글로벌 우선순위 지정 프로세스를 활용하고 있습니다. 이 제품을 주문하기 위해 추가 비즈니스 사례 세부 정보를 제공하려면 고객 지원에 문의하십시오. FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®는 Logix 제어 환경에 분석 및 머신 러닝 기술을 내장하고 있습니다. 특허 받은 모델링 알고리즘이 자동화 시스템의 수준을 한 차원 높입니다. 예측 분석은 폐기물 손실을 최소화하고 품질 관리를 강화하며 계획되지 않은 가동 중지 시간을 최소화하기 위한 작업입니다.

자동화에 대한 기존 지식을 활용하여 머신 러닝 기능과 예측 분석을 통합하는 직관적인 PredictionBuilder 설정을 통해 FactoryTalk® Analytics™ LogixAI® 모델을 구성합니다. 예측 통찰력이 필요한 곳을 정의하고 LogixAI 모델을 훈련시켜 정상 작동 동작을 학습하도록 한 후 LogixAI 모델이 실제 작동을 모니터링하도록 설정합니다. 모니터링하는 동안 이 모델은 비정상적인 작동 동작을 피하는 데 도움이 되는 예측 통찰력을 산출합니다. 또한 LogixAI 모델은 Soft Sensor를 사용해 설비하기 까다로운 작동을 더 면밀하게 제어할 수 있습니다.

  • Studio 5000에 대한 지원 포함
  • RSLogix
  • View Studio 및 임시 활성화에 대한 액세스 포함