text.skipToContent text.skipToNavigation

추적성

저희 시스템은 4월 18일(토) 오후 8시(CDT)부터 4월 19일(일) 오전 8시(CDT)까지 계획된 유지보수 작업을 진행할 예정입니다.
이 기간 동안 기다려 주셔서 감사합니다.

SequenceManager

Connected Enterprise™

제품 설명

SequenceManager

SequenceManager™는 프로세스와 강력한 최신 기능을 추가하고 스키드, 오프 네트워크(off network) 시스템 및 단일 장치 제어를 위한 새로운 가능성을 열어 줌으로써 Logix 컨트롤러 제품군에서 배치 시퀀싱을 이용할 수 있도록 합니다. SequenceManager를 사용하면 Studio 5000 Logix Designer®에서 작업을 구성하고, FactoryTalk® View SE에서 시퀀스를 실행하고, 배치 결과를 캡처하고 표시할 수 있습니다. SequenceManager는 단일 장치 또는 복수의 독립적 장치 작업을 위한 프로세스 중심 태스크를 구현하도록 지정된 순서로 Logix 기반 컨트롤러 내에서 PhaseManager™ 프로그램에 명령을 내립니다. 업계 표준 ISA-88 방식을 사용하는 SequenceManager는 시퀀스 프로세스에 대한 최적의 통제를 가능하게 하는 강력하고 유연한 시퀀싱 기능을 제공합니다. SequenceManager는 Rockwell Automation의 주력 배치 관리 시스템인 FactoryTalk Batch에 통합되어 배치 애플리케이션을 위한 진정으로 확장성이 있는 포트폴리오를 제공합니다. SequenceManager를 사용하면 빠르고 안정적인 시퀀스 실행을 제공하는 동시에 독립형 장치 및 완전한 스키드 기반 시스템 기능에 대한 인프라 비용을 절감할 수 있습니다.

SequenceManager 이벤트 클라이언트는 보고 및 분석을 위해 Logix 컨트롤러에서 시퀀스 실행으로 생성된 이벤트 데이터를 기록 데이터베이스로 전송합니다.

  • Studio 5000에 대한 지원 포함
  • RSLogix
  • View Studio 및 임시 활성화에 대한 액세스 포함