text.skipToContent text.skipToNavigation

추적성

저희 시스템은 4월 18일(토) 오후 8시(CDT)부터 4월 19일(일) 오전 8시(CDT)까지 계획된 유지보수 작업을 진행할 예정입니다.
이 기간 동안 기다려 주셔서 감사합니다.

FactoryTalk Metrics

Connected Enterprise™

제품 설명

FactoryTalk Metrics

FactoryTalk Metrics는 생산 증대, 비용 절감 및 품질 개선을 위한 새로운 방법을 제시하는 데이터를 제공합니다. 이 제품은 기존의 종합설비효율(OEE) 방법론을 넘어 ""근거"" 질문에 답하고 가동 중단 시간과 손실의 근본 원인을 밝혀 제조 자산 효율성을 실질적으로 개선하는 데 도움이 됩니다. 기존 제어 시스템 및 HMI에서 데이터 수집을 유연하게 구성하면 정확한 데이터를 보장하고 시간을 절약할 수 있습니다.

  • Studio 5000에 대한 지원 포함
  • RSLogix
  • View Studio 및 임시 활성화에 대한 액세스 포함