text.skipToContent text.skipToNavigation

추적성

저희 시스템은 4월 18일(토) 오후 8시(CDT)부터 4월 19일(일) 오전 8시(CDT)까지 계획된 유지보수 작업을 진행할 예정입니다.
이 기간 동안 기다려 주셔서 감사합니다.

FactoryTalk AssetCentre

Connected Enterprise™

제품 설명

FactoryTalk AssetCentre

FactoryTalk AssetCentre 고객 보안된 버전 제어 및 자동화 자산 및 문서에 대 한 보관을 제공 합니다. 통합 감사 및 이벤트 로깅 자동화 시스템 내에서 변화에 세부적인 정보를 제공 합니다. FactoryTalk AssetCentre 록웰 자동화 및 제 3 자 자산에 대 한 지원을 만드는 FactoryTalk AssetCentre 중앙 집중식된 관리 솔루션을 제공 합니다. 또한, FactoryTalk AssetCentre 네트워크에서 자산 목록을 수집할 수 하 고 그 발견 록웰 자동화 자산 통합된 라이프 사이클 관리를 제공 합니다. 고객 프로세스 장치, FactoryTalk AssetCentre 장치 구성 및 교정 관리 할 수 있습니다.

  • Studio 5000에 대한 지원 포함
  • RSLogix
  • View Studio 및 임시 활성화에 대한 액세스 포함