text.skipToContent text.skipToNavigation

추적성

저희 시스템은 4월 18일(토) 오후 8시(CDT)부터 4월 19일(일) 오전 8시(CDT)까지 계획된 유지보수 작업을 진행할 예정입니다.
이 기간 동안 기다려 주셔서 감사합니다.

PlantPAx Subscription

Connected Enterprise™

제품 설명

PlantPAx Subscription

PlantPAx는 Rockwell Automation의 DCS(분산제어시스템)입니다. PlantPAx 시스템은 공통의 자동화 플랫폼을 사용하여 공장의 핵심 영역을 완전 통합합니다. 이 현대적 DCS는 프로세스, 이산, 전력, 정보 및 안전 제어를 하나의 공장 전체 인프라로 연결합니다.
장점은 다음과 같습니다.
공통 플랫폼
원활한 정보 흐름
더 쉬운 관리
총 소유 비용 절감
이 소프트웨어 번들은 PlantPAx DCS 시스템용 핵심 소프트웨어에 대한 영구 라이센스를 제공합니다. 이 번들은 PlantPAx 시스템을 구성하는 다양한 소프트웨어 활성화 관리를 단순화하도록 설계되었습니다. PlantPAx 시스템 ID는 이 번들에 연결됩니다.

  • Studio 5000에 대한 지원 포함
  • RSLogix
  • View Studio 및 임시 활성화에 대한 액세스 포함