text.skipToContent text.skipToNavigation

추적성

저희 시스템은 4월 18일(토) 오후 8시(CDT)부터 4월 19일(일) 오전 8시(CDT)까지 계획된 유지보수 작업을 진행할 예정입니다.
이 기간 동안 기다려 주셔서 감사합니다.

PlantPAx Upgrade Bundle

Connected Enterprise™

제품 설명

PlantPAx Upgrade Bundle

이 소프트웨어 번들은 시스템을 최신 PlantPAx 릴리스로 현대화하고 SystemID 기능을 활용하는 기존 Rockwell Automation 고객을 위한 경로를 제공합니다.
PlantPAx는 Rockwell Automation DCS(분산제어시스템)입니다.
PlantPAx 시스템은 공통의 자동화 플랫폼을 사용하여 공장의 핵심 영역을 완전 통합합니다. 이 현대적 DCS는 프로세스 제어, 분산 제어, 전력 제어, 정보를 연결하고 공장 전반에 걸친 인프라 하나로 안전하게 제어합니다.
이점:
<공통 플랫폼
;원활한 정보 흐름
;보다 쉬운 관리
;보다 낮은 총 소유 비용

  • Studio 5000에 대한 지원 포함
  • RSLogix
  • View Studio 및 임시 활성화에 대한 액세스 포함