text.skipToContent text.skipToNavigation

추적성

저희 시스템은 4월 18일(토) 오후 8시(CDT)부터 4월 19일(일) 오전 8시(CDT)까지 계획된 유지보수 작업을 진행할 예정입니다.
이 기간 동안 기다려 주셔서 감사합니다.

ThinManager Volume Discount Pricing

Connected Enterprise™

제품 설명

ThinManager Volume Discount Pricing

ThinManager는 중앙집중형 장치 관리 및 콘텐츠 전송 플랫폼입니다. ThinManager를 사용하면 현대 공장 및 사무실을 위한 씬 클라이언트, 모바일 장비 및 PC와 같은 장치를 중앙에서 관리할 수 있을 뿐만 아니라 관리되는 장치에 유연한 콘텐츠 소스를 다량으로 정의 및 전달할 수 있습니다.


ThinManager는 산업 환경의 규모나 시설의 수에 관계없이 지속 가능하고 확장 가능한 플랫폼을 구축할 수 있습니다. ThinManager의 씬 클라이언트 아키텍처는 경제적인 비용으로 하드웨어를 배치할 수 있도록 하는 한편, 보안을 강화하면서 관리 및 하드웨어 비용을 줄이는 형식으로 사용자에게 익숙한 애플리케이션과 툴을 제공합니다.

  • Studio 5000에 대한 지원 포함
  • RSLogix
  • View Studio 및 임시 활성화에 대한 액세스 포함