text.skipToContent text.skipToNavigation

추적성

저희 시스템은 4월 18일(토) 오후 8시(CDT)부터 4월 19일(일) 오전 8시(CDT)까지 계획된 유지보수 작업을 진행할 예정입니다.
이 기간 동안 기다려 주셔서 감사합니다.

Embedded Edge Compute Upgrades

Connected Enterprise™

제품 설명

Embedded Edge Compute Upgrades

Upgrade options for Embedded Edge Compute modules allow you to add more features to your FactoryTalk Optix application. Embedded Edge Compute upgrade entitlements can only be used on Embedded Edge Compute; entitlement will not be recognized on any other platform. Upgrade entitlements cannot be stacked; only one upgrade per module is allowed.

  • Studio 5000에 대한 지원 포함
  • RSLogix
  • View Studio 및 임시 활성화에 대한 액세스 포함